This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:适用于 K2L 的 SATA/NVMe 驱动程序

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597887/66ak2l06-sata-nvme-driver-for-k2l

器件型号:66AK2L06

您好!

在我们 基于66AK2L06的设计中、 我们需要一个用于连接 SSD 的接口。 K2E EVM 使用 PCIe 转 SATA 控制器提供 SATA 接口。 但 K2L EVM 没有。

我想知道

- SATA 驱动程序(如 K2E EVM 中使用 PCIe 转 SATA 控制器)是否可用于 K2L 处理器。

- NVMe 驱动程序(使用 PCIe2.0 x 1)是否可在 TI RTOS / RT-Linux 中用于 K2L。

此致

Sreejaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮我解决这个问题吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。
    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉耽误你的时间。 据我所知、所有 K2x 器件都具有相同的 PCIe 外设-两个5GB Gen2通道。 因此、一个设备的 SATA 或 NVMe 驱动程序应适用于另一个设备、尽管外设寄存器的基址可能因设备而异、并且可能还支持参考时钟等信号。 两个 EVM 均通过170引脚 B+型 AMC 接口连接器导出 PCIe 信号、但 K2L EVM 中似乎未包含 SATA 控制器。 您需要在外部执行此操作。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有其他内容、让我们关闭这个线程。