This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BIOSLINUXMCSDK:将 NDK helloworld 导入至 ccsv5

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596765/ccs-bioslinuxmcsdk-import-the-ndk-helloworld-to-ccsv5

器件型号:BIOSLINUXMCSDK

工具/软件:Code Composer Studio

我已重建 NDK 2.21.02.43

但是、当我导入 copy_NDK 时、我找不到该项目

请参阅附件。

我按照 TI 文档的步骤操作。

processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_the_NDK_Core

我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    我已将其转发给 CCS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    spru523h 中的第1.1.5节指出:
    NDK 示例已移至您下载的 NDK 支持包(NSP)
    与 NDK 分开。 NSP 包含的以太网驱动程序代码、库和网络示例
    各种 TI 平台。 它旨在补充包含的网络开发套件(NDK)
    独立于平台的网络代码。 对于某些平台、以太网驱动程序和网络示例为示例
    SDK 中提供的所有其他组件。
    这就是为什么我不能导入 helloworld prj 的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉耽误你的时间、这张票在某种程度上掉了裂缝。 通常、导入工程时、工程会复制到 CCS 工作区。 默认情况下、CCS 工作区位于 C:\Users\下 \workspace_vx.x\ 。 但是、您可能已经将工作区移到了另一个位置。 至少这是我想你所要问的。 对于重建 NDK 时创建的库、您可以在/lib 文件夹中找到它们、例如 C:\ti\NDK_2_21_02_43\packages/ti\NDK\STACK_lib。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这有什么帮助吗? 如果您需要将软件包显示在 Project Properties-> General -> RTSC 下的"Products and Repositories"列表中,您可以做的另一件事是单击"Add"按钮并手动提供路径。

    如果没有其他内容、我们关闭这个 TT。