This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K/RTOS:SPI 性能评测

Guru**** 2584205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592785/tci6638k2k-rtos-profiling-for-spi

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我使用的是 TI 提供的 SPI 驱动程序。
在 CFG 文件中、我看到以下选项:

VAR SPI = XDC.loadPackage ('ti.drv.SPI');
spi.Settings.enableProfiling = true;

我想知道到底是什么使用了 Making SPI.Settings.enableProfiling = true;

这是否会启用 SPI 驱动器功能的性能评测选项。 该选项是否也可用于 TI 提供的其他驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kushal、

    您使用的是什么器件?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我使用6638K2K

    谢谢、
    Kushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有事吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在内部对此进行了升级。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Kushal、这花了一点时间。 XDC 或 BIOS 文档中没有您所期望的那样提到它。 但是、这可以用于描述其他驱动程序。 如需更多信息、请访问此处:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_PROFILING
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有其他内容、我们关闭这个 TT。