请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Starterware
我尝试在 AM437x GP EVM 上使用 USB 以太网写入映像。
我看到 u-boot-spl.bin 成功传输到 AM437x GP EVM。 但是之后,它没有创建第二个网络接口来传输 u-boot-restore.img。
我使用了 uniflash 3.4并在 dhcp.ini 文件上设置了配置。
请帮帮我。
谢谢。