This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574593/tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

您好:

   我们购买了一个 TMDSLCDK6748 、然后运行面板检测演示  、但屏幕上显示了监控器抖动。  我们更换摄像头和显示器、但问题仍然存在、为什么?  电子邮件 :welcomezyh@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张玉贤:

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定将哪个摄像头与 LCDK 上的复合端口配合使用? D1 640x480摄像头和标准分辨率显示器未出现此问题。

    您是否可以使用具有复合输出的 DVD 播放器和 LCDK 来从设置中删除摄像机。 请报告视频回送也有此问题。

    此致、
    Rahul