This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:J6在内核紧急情况下引导

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593340/linux-dra750-j6-boot-up-stucking-in-kernel-panic

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:DRA752

工具/软件:Linux

大家好、

我们有自定义子板 +自定义 DRA752 CPU 模块板 ,带有 uboot 2014.07 ,采用 glsdk 7.03.00.3格式,但我们的某些 CPU 模块通过 MP 行进行筛选, 效果很差。

由于这些 CPU 模块 无法成功启动, 因此在启动过程中发生了内核严重错误,请参考下面的错误日志:

U-Boot 2014.07 (2017年4月26日- 16:16:36)

CPU:DRA752-GP ES2.0
板:DRA7xx
I2C:就绪
DRAM:2 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1、OMAP SD/MMC:2
使用默认环境

序列号未设置、正在设置...
SATA link 0超时。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst
扫描总线设备...
找到0个器件。
SCSI:net: Phy not found
cpsw
HIT any key to stop autoboot:1 0
J6...
卡未响应电压选择!
卡未响应电压选择!
切换到分区#0,好
的 mmc1 (第0部分)是
当前在设备1
上找到的设备 SD/MMC,读取 j6_uenv.txt
206字节从
j6_uenv.txt 加载的环境2ms (100.6 KiB/s)中读取从
mmc1导入环境...
5178640字节在121ms (40.8 MIB/s)内读取
101700字节在8ms (12.1 MIB/s)内读取
从 mmc1...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x4f0510]
###平展设备树 blob (位于88000000)
使用0x88000000的 FDT blob 启动
正在将设备树加载到8ffe4000,结束8ffd43... 确定

启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 上启动 Linux 0x0
[0.000000] Linux 版本3.14.67-gb3b170c-sm脏(Andy@Andion-M490)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(交叉存盘-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-GCC 20130313 - Linaro 2013.03))(CPU 版本4.7.3 v2052x
2)[2016 v20v 2.05](CPU 版本
:v24v)[stepo2:v20v 1:cr 2.05] PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器型号:TI DRA742 20161107
[0.000000]保留存储器:在0x95800000处创建了 CMA 存储器池、大小为56 MIB
[0.000000]
保留存储器:初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID 共享 DMA 池[0.000000]存储器: 已在0x99000000创建内存池、大小为64 mib
[0.000000]保留内存:已初始化节点 dsp1_mcA@99000000、兼容 id sharedma-pool
[0.000000]保留内存:已创建 CMA 内存池、大小为0x9d000000、大小为32 mib
[0.000000]保留内存:已初始化节点 ipu1_mcA@9d000000、兼容 ma-pool [0.0000]
保留内存: 已在0x9f000000创建内存池、大小为8 MiB
[0.0000]保留内存:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-sdma-pool
[0.000000] cma:在 ab800000
[0.000000

]保留64 mib 内存策略:节点0上的数据高速缓存 writealloc [0.0000] TotalPages:518656 [0.000000 ine_node ca_free_node:518000000 节点0、pgdat c0a575c0、node_mem_map ea7aa000
[0.000000]正常区域:1520页用于 memmap
[0.000000]正常区域:0页保留
[0.000000]正常区域:193536页、LIFO 批处理:31[0.000000]
HIGEM 区域:2544页用于映射
区域[0.0000] HMEM 区域: 325120页,LIFO 批处理:31
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式8页/CPU @ea761000 s8640 r8192 d15936 u32768
[0.000000] pcpu-alloc:s8640 r8192 d15936 u32768 alloc =8*4096
[0.000000] pcpu-alloc:[0]
按区域1构建的移动性[0.000000、0区域1 [0.000000]。 总页数:517136
[0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 loos=noop root=/dev/mmcblk2p2 rw


高速缓存等待 armprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 hash-64M loglevel=8 rootfstCMC=ext4 snd.slotes_reserved=1、1 [0.384bytes_cineds.num_crtc=2 [0.24288]条目:表中条目数:1、2个1、2个哈希条目数:1、2个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个1个 65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:1816504K/2074624K 可用(6799K 内核代码、692K rwdata、2684K rodata、376K init、267K BSS、 258120K 保留、1300480K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
[0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0xc000000 (240MB)
[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc094b0d4 (9485 KB)
[0.000000] init:0xc094c000 - 0xc09aa1c0 (377KB)
[0.000000] .data:0xc09ac000 - 0xc0a59260 (693KB)
[0.000000] .bss:0xc0a5926c - 0xc0a9bf7c (268 KB)
[0.000000]可抢占分层 RCU 实现。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
16 [0.000000] OMAP


事件源:Timer1为31475Hz [0.000000] sched_clock:32位为32kHz、分辨率为30517ns、每65536000000000ns [ 0.000030]个 OMAP 时钟源:32K_counter 为32768Hz [0.0005.427](以 OMAP 时钟频率运行)(以计时器为架构)。
[0.000463] sched_clock:56位、频率为5MHz、分辨率为169ns、每2911033065472ns 换行
一次[0.000471]切换到基于计时器的延迟循环
[0.001517]控制台:彩色虚拟设备0.0080x30
[0.001534]警告:'console=ttyO2'已被'ttyS2'取代
[0.001542]内核消息确保您仍能看到这些消息。 请
[0.001548]更新您的内核命令行。
[0.001563]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 11.80 BogoMips (lpj=59016)
[ 0.001577] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.001688]安全框架已初始化
[ 0.001742]安装高速缓存哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[ 0.001754]安装点高速缓存
一致性哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节) CPU 写入缓冲区:0.0728 确定
[ 0.025982]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.026017]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.026029] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000000
[0.026054]为0x806a9808 - 0x806a9878
[已引导 CPU1]设置静态标识映射[0.080188] CPU1:CPU1:启动辅助处理器[0.08098188]
Thread -1、CPU 1、插槽0、mpidr 800001[0.081052]
带来2个 CPU
[0.081068] SMP:总共激活2个处理器(23.60个 BogoMips)。
[0.081076] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.08002] devtmpfs:已初始
化[0.082287] VFP 支持 v0.3:Immentor 41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.084005] omap_hwmod:L3_main_2使用来自 OCP
的断开 dt 数据[0.097310] omap_hwmod:tptc0使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.097827] tptc1使用来自 EDMA 控制器
的断开 dt 数据[0.192234] omap_hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败
[0.224996] omap_hwmod:tPCC:_wait_target_disable 失败
[0.283250] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.284010]稳压器虚拟:无
注册的0.98288074]参数[0.288053]
原子相干分配的预分配256 KiB 池
[0.292051]空闲:使用调节器梯
[0.292062]空闲:使用调节器菜单
[0.33984] SYSCON 4a002000.tisysconomor: regmap [mem 0x4a002000-0x4a0026cf]寄存
器[0.339326] SYSCON 4a002000.ti.com.cn/socomapor:0x4a0049]添加到
器件上的0x4a0024a0[symepi_e0[symesgap2a24_e0_e0[sysgap2mes:0x4a0_zh-inue0_eap2mes: GPIO
[ 0.342313] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[ 0.343015] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 32至63:GPIO
[ 0.343846] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 64至95:GPIO
[ 0.344705] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 96至127:
gpiochip_add [0.45591] 器件上已注册的 GPIO 128至159:GPIO
[0.346512] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 160至191:GPIO
[0.347404] gpiochip_add:器件上已注册的 GPIO 192至223:GPIO
[0.348342] gpiochip_add:器件上已注册的 GPI224至255:器件上已注册的 GPIOs 192至223:
IPU 平台0.858018] GPIO [0.348342] gpiochip_add: 已分配的保留内存节点 ipu1_CMA@9d000000
[ 0.357335]平台5502000.IPU:已分配的保留内存节点 ipu2_G@95800000
[ 0.35763]平台40800000。DSP:已分配的保留内存节点 dsp1_CMA@99000000
[ 0.376091]平台41000000。DSP:已分配的保留内存节点 dsp2_cma@938f2459]

[0.382485] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.382495]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.385448] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.415763]简介:创建层块 0
[0.431598] EDMA-DMA 引擎 EDMA-DMA-引擎 EDMA-引擎 引擎.0:TI EDMA 引擎驱动程序
[0.437827] OMAP-DMA 引擎4a056000。DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.438479] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/3v3v3_s_regulator [0.43300]

的 GPIOs 属性[0.4_sv3v3v3v3_s_g_regulator [0.438479]:无法解析3v3v3v3_sv3_sv3_sv3_sv3_sv3_s_g_g_g_regulator [0.3300][0.3300_regulator [0.3300][0.3300_g_sv3v3v3_s
3300mV
[0.439101]稳压器固定电压稳压器-EVM_3V3_SW:无法找到电源 VIN
[0.439290]稳压器固定电压稳压器-EVM_3V3_SW:注册稳压器失败:-517
[0.439310]平台固定电压器-EVM_3V3_SW:驱动器固定电压请求[0.39361mVCC_0_g_gpinvoltage_gd_gd643mV]
稳压器[0.39363mVCC_g_g_g_g_g_g_gpedages]]未解析[0.39363mVCC_g_g_g_g_g_g_gpreg_reg_g_reguld_reg_g_g_reg

找不到电源 VIN
[0.439813] reg-fixed-voltage fixedregor-AIC_DVDD:注册稳压器失败:-517
[0.439832]平台 fixedreguler-AIC_DVDD:驱动器 reg-fixed-voltage requests probe revoltage
[0.439885] of _get_named_gpiod_flags:无法解析 gios property_zh_regul_m[0.439100] g_gpixed[mmc100_g_g_gpio][0.4960mV@mmc64206mv_g_g_g_g_g_gpiv_mv_mv_g

无法解析节点'/fixedregulator -VTT[0]的 GPIO 属性
[0.440411] VTT_fixed:1350mV
[0.440456] reg-fixed-voltage fixedregulator -VTT:无法找到电源 VIN
[0.440645] reg-fixed-voltage fixedregor-VTT:无法注册稳压器:-682[ 0.44052] reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-reg-regarded
voltage fixedregulator:v4264b] v64c

:v64c:v4264b] 使用传统暂挂方法
[0.445154] i2c-core 的驱动程序[Palmas]:

加载了使用传统恢复方法[0.445757] SCSI 子系统初始化[0.446190] libata 版本3.00的驱动程序[Palmas]。
[0.447036] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.447204] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
器[0.447389] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.449217]=== PALMAS i2c_probe:526======
[0.44923]=== PALMAS i2c_probe:559、features = 0x0=======
[0.449787] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.4582456] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO A、PWM 0、LED 0
[0.4614] prom_parse:/ocp/i2c@48070000/tps659038@58mV
[0.484460] SMPS12:100mV-
503745] SMPS12:100mV- 0.850mV- 503745mV [0.850mV]
990mV
[ 0.573766] smps6:1080 mV 时为850 <->1250mV
[ 0.605608] smps7:1110 mV 时为850 <->1060mV
[ 0.641669] smps8:1010 mV 时为850 <->1250mV
[ 0.673506] smps9:
< 0.55969m] smps9:< 0.551 1800mV 3000mV
[0.721359] ldo2:3300mV
[0.751386] ldo3:1800mV
[0.767447] LDO4:无参数
[0.776161] LDO5:无参数
[0.784890] LDO6:无参数
[0.793648] LDO7:无参数[0.8023671]
LDO8:无参数
[0.8560] LDO8:无参数[0.8560] LDO8260]
1800mV
[0.881503] ldousb:3300mV
[0.893340] REGEN1:无参数
[0.897820] regen2:无参数
[0.909634] sysen1:无参数
[0.918348] sysen2:无参数
[0.922672] omap_i85748070000.i646:总线0 rev8512] p2c.1001kHz
[ 0.965]
1-0026的探头失败、出现错误-121[0.925158]
omap_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1 rev0.12
[0.925597] omap_i2c 48060000.i2c:1kHz 时的总线2 rev0.12
[0.941570] pcf857x 3-0021:'pcf8575'的探头错误-121 [0.9415000]

总线3 rev0.12 at 1kHz
[0.942070] omap_i2c 4807c000.i2c:总线4 rev0.12 at 1kHz
[0.942396]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.942546] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.942780] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
式[0.942789] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
[0.942905] PTP 时钟支持已注册
[0.944409] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-4000.944874]
MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MA




41501000.MMU 注册
[0.946697] OMAP-iommu 41502000.MMU:415020.MMU 注册
[0.947481]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.948913]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.968406] NET:注册协议系列2[0.969129]
TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.969197] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65329字节)
[0.969192] TCP:配置的哈希表
[0.9374] TCP:8192 (绑定) Reno registered
[0.969387] UDP hash table entries:512 (order:2、16384 bytes)
[0.969418] UP-Lite hash table entries:512 (order:2、16384 bytes)
[0.96969617] NET:registered protocol family 1
[0.969880] RPC:registered named pocket UNIX transport module。
[0.96989] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.969897] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.969904] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.969914] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.971141]硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A15 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
[0.974221] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[1.087359]弹回池大小:64页
[1.087628] VFS: 磁盘配额 dquot_6.5.2
[1.087735] Dquot-cache 哈希表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[1.088352] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[1.088386]注册的密钥类型 id_resolver
[1.088395]注册的密钥类型 id_legacy
[1.088429] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[1.088614] msgmni 已设置为1455
[ 1.092570] ALG:不对 stdrng (krng)
[ 1.092750] NET:注册协议系列38
[1.092779]注册的 IO
调度程序 noop (默认)[1.092789]注册的 IO 最后期限
[1.0928282828]注册的 IO cfq [1.092779]注册的 IO 调度程序 noop (
默认) pintrl [1.09273400x pintrl:pintrl 43400: PA fc003400大小为1124
[1.110472]的281个引脚 of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/axi@0/PCIe@51000000[0]'
[1.123017] dra7-PCIe 51000000.pcie:PCI 主机桥至总线0000:00
[1.123032] pci_1000000[1.123017]根
总线资源0x0000.1000000:0x0000.0000.0000.0000.microbus:0x1255]
未找到根总线的 Busn 资源、将使用[bus 00-ff]
[ 1.123092] PCI 0000:00:00.0:[104C:888]类型01类0x060400
[ 1.123124] PCI 0000:00:00.0:reg 0x10:[MEM 0x000000000000 - 0x000fff]
[1.123148] PCI 0000:0000:00.0:0000:1.000000
:00:00.0 [PCI 0000:1.000FFF]
D0 D1 D3Hot
[1.123573]支持的 PME# PCI:总线0:快速背对背传输禁用
[1.123879] PCI 0000:01:00.0:[8086:10d3]类型00类0x020000
[ 1.123926] PCI 0000:01:00.0:寄存器0x10:[MEM 0x0000-0x000-0x000-0x00018][PCI 0000FFFF:
1.00018]寄存器0x0000.0000
:0x0000.00010001.00018] [IO 0x0000-0x001f]
[1.124015] PCI 0000:01:00.0:寄存器0x1c:[MEM 0x00000000 0x0000-0x00003fff]
[1.124085] PCI 0000:01:00.0:reg 0x30:[MEM 0x00000000 0x0003FFFF 前置 f]
[1.124226] PCI

总线0000:01:00.0:1.450001:从 PCI D0返回到 PCI D0:1:1 [bus 01-ff] end 更新为01
[ 1.124604] PCI_bus 0000:00:Busn_res:[bus 00-ff] end 更新为01
[ 1.124731] PCI 0000:00:00.0:bar 0:assigned [mem 0x20100000-0x201fff]
[1.1247477] PCI 0000:00:00.0:
bar 0x2000000:[gm 0x20000000-0x200fffff] 已分配[mem 0x20300000-0x203ffff pref]
[1.124772] PCI 0000:00:00.0:bar 1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[1.124786] PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
[1.124802] pin 0x10000000-0x48000:00:bar:0x1000001mefFFF][PCI 0000:0x20000-0100000-020000-01me.000-01me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001me.0001.

已分配[mem 0x20220000-0x2022FFF]
[1.124853] PCI 0000:01:00.0:bar 3:已分配[mem 0x20230000-0x20233fff]
[1.124873] PCI 0000:01:00.0:bar 2:已分配[io 0x1000-0x101f]
[1.124892] PCI

桥接器[1.124873][PCI 0000:0x10000:00.0] PCI 桥接器[0x100:100:10000:00.0:100:100][PCI 100:100:10000:100:100:100:100:100:100:100:100:100:100:100:10000]
桥接器窗口[mem 0x20300000-0x203fff ref]
[1.124943] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器到[bus 01]
[1.124954] PCI 0000:00:00.0:桥接器窗口[io 0x1000-0x1fff]
[1.124965] PCI 0000:00:00.0:桥接器窗口[0x2049000]
pci 0x20fff:0x0000.000[0x20000] pci 0x20000_10000]
资源4 [IO 0x1000-0x10000]
[1.125000] PCI_bus 0000:00:资源5 [mem 0x20013000-0x2fffff]
[1.125010] PCI_bus 0000:01:资源0 [io 0x1000-0x1fff]
[1.125020] PCI_bus 0000:01:资源1 [mem 0x125010] PCM2A
0x20FFf][0x2013000][0x27801fff]

@ 用于消费者启用
的 GPIO 查找[1.13178] panel-dpi 显示@2:使用器件树进行 GPIO 查找
[1.131729] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/display@2[0]的 GPIO 属性
[1.131738] panel-dpi 显示@
@2:使用 dpi 面板查找表进行 GPIO 查找[1.131748]显示: 查找 GPIO 使能失败
[1.132455] of _get_named_gpio_FLAGS 退出、状态为0
[1.132678]平台编码器@1:驱动程序 dra7evm-tpd12s015请求探测器延迟
[1.133340] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/connector@1.3383连接器的 GPIOs 属性
@
@1.133Os 1:无法找到平台[1.133Os 连接器1:1.133Os 1:1.40]连接器 驱动器连接器-HDMI 请求探头延迟
[1.134341] pbias MMC_omap5:3000mV 时为1800 <-> 3000mV
[1.135179] ABB_MPU:1100 <-> 1210 mV
[1.135536] ABB_ivahd:1060 <-> 1250
mV [1.135903] ABB_dve:1060<- GPU
<- 1060 <-> 1250mV [1.135903] > 1280 mV
[1.137451]串行:8250/16550驱动器、10个端口、启用 IRQ 共享
[1.141703] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@4806a000[0]'
的 GPIO 属性[1.142111] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 tty299 (IRQ=250_gpio_baud =
1.250] baud [1.14021] baud = g_s01] 无法解析节点'/ocp/serial@4806c000[0]
的 GPIO 属性[1.142873] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)是8250
[ 1.143302] of _get_named_gpio_flags:无法解析节点/ocp/serial
'48020000.serial:@48036003]的 GPIO 属性 MMIO 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是启用

的8250 [ 2.793318]控制台[ttyS2]的[2.797273] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@IRQ 48066000[0]的 GPIOs 属性
[2.806658](tty_gpio_flags 48066000.serial:= 0x48024000]、t24000_gd_g24_g24_m@m@g800_g800_g24_g_g@m@g800_g@g800_g@g800_g800_g24_g_g_g@m@
无法解析 MMIO
0x48068000 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)处节点'/ocp/serial@48068000[0][ 2.825295] 48068000.serial: ttyS5的 GPIO 属性是8250
[ 2.834572] of _get_named_gpio_flags:无法解析节点'/ocp/serial@484000]
[48424000.serial:的 GPIO 属性 MMIO 0x48424000 (IRQ = 304、base_baud = 3000000)上的 ttyS8是8250
[ 2.853211] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/serial@4305 b000[0]'
的 GPIO 属性[2.862587] 4ae2b000.serial: ttyS9 at MMIO
= 2.900ng.0000、r0000 = 2800ngb、r0000 r.24000[OMAP 参考编号为0x430r000[2.86258749]。 20
[2.880560][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2.895865]返修:已加载模块
[2.904475]循环:已加载模块
[2.907986](HCI_TTY):内部 HCI_TTY_INIT
[2.912469](HCI_TTY):已分配249、0
[2.918961] AHCI 4a140000、SATA 总线已禁用
[2.71240.]并行扫描[SATA:已禁用 AHCI AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
[2.934295] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ STF stag pm LED 仅支持 clo pmp pio sabadm 部分 ccc apst
[2.944801] scsi0:AHCI_platform
[2.948620] ata1: SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 343
[2.957950] mtdoops:必须提供 MTD 设备(mtddev=name/number)
[2.973986] usbcore:registered new interface driver aix
[2.979575] usbcore:2.88179bcore:registered new
interface 接口驱动程序[2.78179]
已注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[2.997773] usbcore:已注册的新接口驱动程序 net1080
[3.003618] usbcore:已注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[3.009732] usbcore:已注册的新接口驱动程序 zaurus
[3.015495] usbcore:已注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[3.022120] EHCI_HCI_HCI_HCI_HCI_HCI_ECC-2.0增强型主机驱动程序[3.028675]
EHCI PCI 平台驱动
程序[3.033298] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[3.039118] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[3.044958] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-storage
[3.051337] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[3.057336] usbcore:注册的新接口驱动
程序 usbbcore:注册的3.063083] 为 pl2303[3.070197]
MOUSESDEV 注册的 USB 串行支持:PS/2鼠标设备适用于所有鼠标
[3.078243] i2c-core:使用传统挂起方法
的驱动程序[RTC-ds1307] i2c-core:使用传统恢复方法的驱动程序[RTC-ds13098]
RTC rtc0:4838000
:rtccs.000[RTCCS[3.0] r328040] r32804.rtc6040] 将48838000.rtcss 注册为 rtc0
[ 3.104916] i2c /dev entries 驱动程序
[ 3.110090] ov1063x 1-0037:ov1063x 产品 ID 0制造商 ID 0
[ 3.117241] VPE 489d0000.VPE:加载固件 vpdma-1b8.bin
[ 3.123438] VIP 48990000.VIP:无显式数据资源。
[3.130519] VIP 48990000.VIP:加载固件 vpdma-1b8.bin
[3.137015] of_get_named_gpio_FLAGS 以状态0退出
[3.142551] DRA7xx 无线电探测完成
[3.146240] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
[3.152128] VIP 489946.VIP:VPD2

:vip60]未加载的固件[3.1660] 端口 A 已启用、但未找到端点 foundip2-s0:端口 B 已启用、但未找到用于
单线制达拉斯网络协议的端点[3.172139]驱动程序。
[3.172150] vip2-s1:使用 subdev ov1063x 1-0037进行捕获
[3.172439] vip2-s1:注册为/dev/video1的 VIP 设备
[3.189876] cproc IVA_cproc:proc
[3.193568]为电源 VDD 添加别名、IVA_cotc -> VDD、4a002538bc dspc
= vc.2003.24dc = v3.3bc [3.3bc vcinc = vc.29bc = vcotc = vdc = v32.729bc = vc.ac = v3.3bc = vdc

probe
[ 3.2366650]为电源 VDD、DSP_coproc -> VDD、4a0025e0.voltdm
[ 3.243512]添加电源 VBB、DSP_coproc -> VBB、4a0025e0.480tdm
[ 3.270954]为电源添加别名 DSP_co306:cobt_proc =
3.902460] gdp [3.3b_proc 初始
值[3.3b_g_g_g@got_g@g@got_proc、g@g@got_proc:0x9024_proc 0x24_g0_g@g@g@g@g@g@g@got_proc 0x24_proc 0x24_proc 0x24_proc 0x24_proc 0x24_proc@/ocp/mmc
无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]'[
3.298970] ata1的 GPIO 属性:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[ 3.359127] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@480b4000[0]的 GPIOs 属性[3.367904] of _gpio_mc_flags[3.4964_g_g_mc]属性:无法解析
节点'480b4000_mc_mc_mc_mc_mc_mc_g6400_g_g_g_g_g240004[3.904]的 GPIOs 属性[3.36965]属性 无法获取 VMMC 稳压器-517
[ 3.383612]平台480b4000.MMC:驱动程序 omap_hsmmc 请求探测器延迟
[3.390824] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@
/ocp/mmc@480d1000[0]的 GPIO 属性[3.399615] of _get_named_gpio_flags:3.864mc_ gmc_ mc_ mc_属性
不能解析节点'3.3mc_mc_480d1000[0]的 GPIOs 属性[3.3mc_mc_mc_mc_mc_mc'属性[3.480d1000
:无法使用3.3mc_mc_mc_mc_mc_mc_ 无法设置稳压器 OCR (-22)
[ 3.459694] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[3.466048] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[3.472361] ALG:密码:ECG-AES-OMAP-OMAP 的加密测试4失败
[3.479056] 00000000: E7 aa A4 C2 69 29 cc 22 2c FD 0d C7 02 6e 6F 39
[3.485561] 00000010:56 1e C2 B2 F6 A1 66 58 B8 65 C3 D8 5e 0f b4 A4
[3.492078] 00000020: 5e 06 f0 5F 31 51 18 37 45 D7 ca 3a fd 6c 3f e1
[3.498555] 00000030:DD 8d 22 65 2b 00 50 ce BA 28 67 D7 ce 0e 0d ea
[3.505043] 00000040: 6C 22 0b Fe ed 75 1D df 64 7d C5 33 68 32 CF 00
[3.505053] omap_hmc 480d1000.mmc:超出卡的电压
[3.517119] 00000050:CB 6d A2 fb da af 09 F8 81 82 27 fa 45 9c 29 A4
[3.52367] 00000060: 50 59 93 15 4b 9d 4e 9d 2c 7f 9e CF 64 98 72 C4
[3.530158] 00000070:41 72 51 97 1D 07 49 a0 1b 8e 65 4b B2 6a 12 03
[3.536634] 00000080: A0 D4 A7 c0 c0 5F ef 47 AD 2a 98 03 B3 4F 33 66
[3.54311] 00000090:22 74 A6 6c 9b 73 ce 3f e1 8b 22 17 59 0c 47 89
[3.549600] 000000a0: 33 A1 d6 47 03 19 4F A8 67 69 f0 5b f0 20 ad 06
[3.556074] 000000b0:32 7f B5 BA 56 16 00 bc 10 88 37 44 07 9e 55 E7
[3.562561] 000000c0: 12 2f 07 32 ee 39 af 64 05 8f B3 D4 EB 1b 46 6e
[3.569038] 000000d0:41 70 2e CD 52 2D 46 8c 18 D1 2e 16 97 35 57 f0
[3.575513] 000000e0: BD 0A 14 95 0f 8b A8 2f 4b A7 bf 82 A6 43 0c
[3.582002] 000000f0:B9 39 4a A8 10 6F 50 7b 25 fb 26 81 e0 2f f0 96
[3.588470] 00000100: 21 3E 8c 1b 16 55 8d A1 17 5a 02 DE B1 55 F6 6d
[3.594949494949] 00000110:FC a0 D9 bf 7c 3a 0e 29 6F D1 6c 6F A5 da bf B1
[3.601434] 00000120: 84 A5 E2 5a 03 12 29 C8 1c B3 99 C4 C4 10 aa 97
[3.607909] 00000130:F0 F6 f0 59 BD 8f 38 50 31 CB 69 3f 96 15 d6 F5
[3.614399] 00000140: 4B 17 24 F5 9f 1f af E2 be 52 83 10 60 53 E4 6F
[3.620887] 00000150:DC 6a 80 34 73 97 1b C5 ca 26 16 77 0e 60 AB 89
[3.627362] 00000160: 0f 04 27 BD ce 3E 71 b4 a0 D7 22 7e db EB 24 70
[3.633849] 00000170:6D 2D D9 3c fa E7 ea D5 5a 4c A4 b0 A7 17 e8 41
[3.640338] 00000180: 11 08 42 4F E5 AD 26 92 D2 00 ae A8 E3 4b 37 47
[3.646823] 00000190:F6 36 A3 36 C5 7e 00 78 0A 39 B7 ea d0 6a 16 1c
[3.653312] 000001a0: 35 A2 FD 45 52 39 13 6F C1 53 f3 53 df 33 84 D7
[3.659808] 000001b0:D2 C8 37 b0 75 E3 41 46 B3 C7 83 2e 8a bb A4 E5
[3.666291] 000001c0: 6A b0 a9 fc a0 0f 61 66 e1 6d 2b 75 06 0A FD 27
[3.666304] mmc1:主机不支持只读开关。 假设是写入使能。
[3.680905] 000001d0:40 86 7f 51 E1 11 9c CB 88 E6 68 47 E3 2b C5 ff
[3.680926] omap_hsmmc 480d1000.mmc:hs 或 rev20模式没有 pinctrl 状态
[3.680937] omap_hsmmc 480d1000.mmc:没有 pinctrl 或 rev20模式的 pinctrl 状态[3.680937]
02 27 02 3f ef ac ce 31 d0 86 81 9b 6d 22 C1 CF
[3.708204] OMAP_hsmmc 480d1000.mmc:hs 或 hs-rev20模式没有 pinctrl 状态
[3.709230] ALG:skcipher:CTM-AES-OMAP 的加密测试1失败
[3.709234] 00000000: 87 4D 61 91 B6 20 E3 26 1b ef 68 64 98 0d B6 ce
[3.709238] 00000010:98 06 F6 6B 79 70 FD ff 86 17 18 7b b9 ff FD ff [
3.709241] 00000020: 5A E4 df 3e db D5 D3 5e 5b 4F 09 02 0c b0 3e AB
[3.709245] 00000030: 1E 03 1D da 2f be 03 D1 79 21 70 a0 f3 00 9c ee
[3.709292]无法处理虚拟地址0000001e
[3.709296] PgD = c0004000
[3.709302][0000001e]* PgD=00000000
[3.709308]内部错误:操作: 5 [#1] preempt SMP ARM
[3.709313]链接的模块:
[3.709320] CPU:0 PID:1078


加密命令:cryptomgr_test 未被污染3.14.67-gb3b170c-m脏#2 [3.709325]任务:e99fc040 ti:e9d30000 crypto.ti:e9d93d17000_gmc+3.3[0x709348]在0x7048_gmc+gmc+3.3[+gmc_gmc_gmc+3.3]任务:[0x709348_gmc+3.3][0x7036_gmc_gmc_gmc+3.3][+
] LR:[ ] PSR:20000113
[3.709354] sp:e9d31cd0 IP:e9d31c08 FP:e9d31d3c
[3.709358] R10:e9b10168 R9:e9d2d000 R8:e9b10100
[3.709362] r7:000001 R6:e9b000r4:e100r4:e100r3 000r4:e100r3 000r3
000000d0 r0:FFFFFFFE
[ 3.709371]标志:nzCv 在模式 SVC_32 ISA ARM 段内核上的 FIQ
[ 3.709375]控制:10c5387d 表:8000406a DAC:00000015
[ 3.709380]进程加密 gr_test (pid:1078、栈限制= 0xe9389d2000
:0x7093d])[ 0x709389d](c389d0[3.7093380])[0x709d3280]进程加密格:0x389d0]
c09f2f38 00000000 c0a59ed8 00000010
[3.709396] 1ce0:00000011 e9b10100 01000000 e9d31cf8 c0028cfc e9b10100 e9b10100
[3.709402] 1d00:c0a83b00 e9b10148310 c005410010 e9b101000001d4000001d4000001d4000001d4000001d4000001d4000001d4000004 e4000001d4000001 e4d0001 e4000004 e100d0001 d0001 e4000001 d0004 e4000001 d0001 d0001 d0001 d0001 d0004 00000003

e9d31e7c e9d31d50 c027e6a0 c0544fd8 e9aefcc0 00000000 e9aefd00 c002b618
[3.709419] 1d60:e9d31d70 00000010 c002a158 e9a210 c00279419] 1d0000 e9d0009d80
e9d0009d0001d0009d0001d0009d0001d0009d0009d0001d0009d0001d0009d0001d0009d0001d0009d0009d0008 e100e100e9480 e100e100e100e100e100e100e100e100e9d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d0009d000

00000000 e9d31dc4 e9d31dc4 e9aeb270 e9daa000 e9da9000 e9da8000 e9d27000
[3.709442] 1de0:e9d26000 e9d25000 e9d23000 e9d31e8000 e9d9484 e9d4000 e9d26000 e9d1000 e9d000e9d24000e9d000e9d000e9d000e9d400000 e9d000e9d000e9d000e9424e2e2e2e000e2e000e000e9d000e000e9d000e000e9d000e9d000e400000e2e000e100e9d000e9e9424e2e2e2e2e2e000e000e2e000e2e000e9d000e2e000e000e000e000e


00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 e9b10100 00000009 c0a137a8
[3.709464] 1e60:00000001 e9d5f6c0 00000000 e9d5f700 e9d31eac e9d31e80 c027f14c c027e344
[3.709470] 1e80:00009d5f700 e9d31eac e100e100e065b e100e100e065b
e100e100e100c e100e0650001e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e0c100e0650001e100e100e100e100e100e100e100e100e0c600e100e100e100e100e100e100e0c600e100e100e100e100e0c
e9d31f44 e9d31ed0 c027f70c c027f1e4 c09a9ac0 00000400 c006dfe8 c006dd28
[3.709488] 1e0:e9d31f24 e9d31ef0 c007a80 e9d30000 e9923c40 a40 e1000009d00013
e0009d0001000001 c0001000001 e0001 c0001 d0001 c0001 c0009 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 e
c027c444 c027f534 e99fc040 00000000 e9d31f60 c0062798 c027c424
[3.709511] 1f60:e9d31f94 00000000 c006a498 e9d5f6c0 00000000 e9d31f78 e9d31f80
00000000 00000000 00000001f0000 0001f0000 [00000000 00000000 0000000900000001000001000001d0001f000100000000

00000000 00000000 00000000
[3.709533] 1fe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00dcd38a 423e6fb4
[3.709537]回溯:
[3.709546][ ](OMAP-AES_GCM_Cypt)、来自[ ](OMAP_AES_GCM_encrypt+0x14/0x18)
[3.709561] R10:c0a137a8 R9:e9d2d000 R8:e9b10100 r7:00000001 R6:e9daa000 R5:00000000
[3.709565] R4:00000000
[3.709577][ ](OMAP-AES_GCM_encrypt)、来自[ ](_test_aead+0x368/0xde4)
[ 3.709587][ ](_test_aead)、来自[ ](test_aead+0x30/bb c)
[3.709599] r10:e9d5f700 r9:00000000 r8:e9d5f6c0 r7:00000001 r6:c0a137a8 r5:00000009
[3.709604] r4:e9b10100
[ 3.709613][ ](test_aead)从[ ](ALG_TEST_aead+0x74/0xac)
[ 3.709625] R8:e9d5f6c0 r7:e9d5f6c0 R6:00000000 R5:e9b10100 R4:c06c90cc
[ 3.709633][ ](ALG_TEST_aead)、来自[ ](ALG_TEST+0x1e4/0x284)
[3.709643] r7:00001083 R6:00000000 R5:0000005c R4:ffff
[ 3.709650][ ](ALG_TEST)从[ ](cryptomgr_test+0x2C/0x4c)
[3.709662] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c027c418 R6:e9d5f6c0 R5:e9dbd140
[3.709666] R4:e9d5f6c0
[ 3.709678][3.709678] ](cryptomgr_test)、来自[ ](kthread+0xd8/0xe4)
[3.709684] R4:00000000 R3:e99fc040
[3.709694][ ](kthread)、来自[ ](RET_FAND_FANK+0x14/0x34)
[3.709709704] r7:00000000 R6:00000000 R5:c00626c0 R4:e9dbd140
[3.709711]代码:e50b3058 ebf4cc44 e3a010d0 e1a06000 (e5900020)[3.7097100]代码:e80242[


毫米 b242]mmc240001:mbl300240001g]毫米100c1毫米100c1毫米0002[- 4.000240001g]毫米000240001mmc1毫米100c1毫米100c1毫米000240001g]毫米100c1毫米100c1毫米00024b:381gb 毫米100c1毫米100c1毫米100c1毫米00024b:
P1 P2
[17.776451] ata1:异常 emask 0x10 SAct 0x0 SERR 0x4050002操作0xe 冻结
[17.783898] ata1:IRQ_stat 0x00000040、连接状态已更改
[17.789947] ata1:SError:{ RecovComm PHYRdyChg Commwake Deva1}
[17.796169] ata1:软复位[27.789947] at40:
失败
硬重置链接
[33.578955] ata1:SATA 链接关闭(sStatus 0 SControl 300)
[33.584329] ata1:EH 完成 

您能给我们一些调试的方向吗?  (这应该是硬件问题,但我们想知道哪个部分是 NG )

BTW、我在 J6_uenv.txt 中增加了调试级别(loglevel=8)。

此致、

鲍伊·任

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bowei、

    我更改了标题、在这里添加了内核紧急情况。

    当您使用客户电路板时、我建议首先检查 DT 文件以反映客户电路板和 TI EVM 之间的差异。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的玛丽亚:

    比较客户电路板和 TI EVM 之间的差异并不是一个好主意。
    因为只有少数 CPU 模块存在此问题。 我们想知道这些 CPU 模块上发生了什么。
    您能给我一些调试的方向吗? 或者我们需要在何处添加调试消息?

    此致、
    鲍伊·任
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    已通知内核专家。 他们将在这里作出回应。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到这个问题只发生在少数电路板上、这是正确的吗?
    每次启动时是否会发生崩溃? 它是否总是在加密管理器中发生、还是随机发生?

    我看到 DDR 大小打印为2GiB、这是正确的吗?

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此问题仅发生在单个 CPU 模块上。
    DDR 大小为2GiB,这是正确的。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowei、

    它是否总是在加密管理器中崩溃、还是在本质上是随机的?

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RK、

    它总是崩溃在加密管理器中。

    BRS、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    与其他与您的开机自检相关的 u-boot 一样、我甚至看到这一点指向 eMMC/SDCard。
    "omap_hsmmc 480d1000.mmc:无法设置稳压器 OCR"
    是否可以禁用加密管理器并检查是否仍有崩溃?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当然、我会尝试。
    但是、您能告诉我如何禁用加密管理器吗?
    谢谢你

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置 config_crypto 来实现的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我禁用加密管理器后、结果是相同的。
    如果您需要任何日志或调试消息、请告诉我。

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了您的日志、看起来设备树损坏了。 从另一篇文章中可以看到、现在我不怀疑 eMMC。 但正如我在上一篇文章中指出的那样。 似乎存在 eMMC 问题。 这也可能是由于 DT 损坏造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    eMMC 器件位于自定义子板上、而不是 CPU 模块上。 因此、我认为问题完全出在 CPU 模块上。

    下面是我有关 crypto_manager 问题的实验:
    我已禁用 CONFIG_crypto_NULL、CONFIG_crypto_test、CONFIG_crypto_CCM 和 CONFIG_crypto_GCM。
    然后、引导流程可以成功启动。
    您是否有任何关于这些配置的想法?

    此致、
    Bowei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意它与 eMMC 无关。 我无法将加密问题与硬件相关。 您是否在工作板中获得了相同的日志,加密崩溃除外?

    您是否在正常情况下也能看到相同的日志?

    [3.376965] omap_hsmmc 480b4000.mmc:无法获取 VMMC 稳压器-517
    [3.383612]平台480b4000.MMC:驱动程序 omap_hsmmc 请求探针延迟
    [3.390824] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@480d1000[0]的 GPIO 属性
    [3.399615] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@480d1000[0]的 GPIO 属性
    [3.408611]未找到480d1000.MMC 电源 VMMC、使用虚拟稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../working_5F00_board.txte2e.ti.com/.../non_2D00_working_5F00_board.txtHi、

    我在正常电路板的日志中没有发现以下两行:

    [3.390824] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@480d1000[0]的 GPIO 属性

    [3.399615] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@480d1000[0]的 GPIO 属性

    附件是我的工作板日志和非工作板日志。

    此致、

    Bowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bowei、
    您能告诉我哪些 MMC 实例连接到您板上的 SD/EMMC/SDIO 卡吗?
    请共享您的电路板 DTS 文件。

    此外、为了从公式中消除器件树损坏、您可以更改 u-boot 环境变量中的器件树加载地址(fdtaddr)。
    请共享环境设置、在 U-boot 停止并运行 #printenv

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RK、

    我们的电路板从 eMMC 引导。

    附件是我们的 DTS 和引导加载程序参数。

    感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../7851.log.zip

    此致、

    Bowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowei、

    要消除 DEVICE_TREE 损坏问题,可以更改 FDT_addr

    FDT_addr_r=0x88000000
    fdtaddr=0x88000000

    设置为0x84000000等其他值、并通过 在 u-boot 停止并 更新或更新 uenv.txt 来设置"FDT_HIGH 0x86000000"

    此致、
    RK