This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:landsink:视频回放查询!

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595092/linux-dra746-waylandsink-video-playback-queries

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我们使用基于 DRA746和 SDK 3.02.00.03的定制硬件和软件。

目前、我们使用"waylandsink"启用了视频回放、并使用 SDK 开发人员指南中提到的管线进行了测试、因为我们使用的是 wayland-IVI-extension 和 weston with IVI-shell 配置。

据我了解、"waylandsink"不使用 GPU 加速(类似于一线希望、imxeglvi灌 电流)。 如果我的理解不正确、请改正。 我们关注的是 IVI 域中我们的用例(视频播放、电话投影- Android Auto、CarPlay 等)的性能(CPU 使用情况和内存利用率)。

关于上述要求、您能否提供以下信息。

1."航迹接收器"是否经过性能测试(内存使用情况和 CPU 使用情况)? 如果是、您能否分享绩效数据?
2.“landlandsink”零拷贝视频渲染解决方案是否? 这是否适用于产品和生产准备就绪?
3.使用硬件加速渲染和使用 wayland/Weston 和 wayland-IVI-extension 实现零拷贝的视频回放还有哪些其他选项?


谢谢、此致、
Vikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们会向航迹专家通知您的问题。 回复将直接发布在此处。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikas、

    零拷贝是什么意思? 您是指使用 CPU 实现零复制吗?

    如果是、则 waylandsink 使用零复制渲染、因为视频帧到光栅帧的复制是由 GPU 完成的。 不涉及 CPU。

    此致、
    Subhajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subhajit:

    我是说从 CPU 到 GPU 或 GPU 到 CPU 副本。 但是现在很明显,这不是,而是使用加速。

    谢谢、此致、
    Vikash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhajit:

    我在 landsink 源代码[1]中没有看到任何与 OpenGL ES 相关的调用、而是似乎正在使用 SHM。

    您能否解释一下座机接收机如何使用 GPU?

    [1] cgit.freedesktop.org/.../wayland

    此致、
    Vikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikash、

    需要注意的是、PSDKLA 中的焊盘取自 TI 的 Git:
    git.ti.com/.../gstreamer1-0-plugins-bad

    如 SDK 清单中所示(在此处搜索 landsink):
    downloads.ti.com/.../ProcessorSDKLinuxAutomotiveforDRA7x_manifest.html

    我不熟悉 GST 插件、但主线插件可能存在一些差异。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、是的、我们使用的是 TI 的 Git。

    [2] git.ti.com/.../wayland

    请检查以上问题。

    此致、
    Vikash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      GST 运货站上有一些补丁、用于使用基于 DRM 的分配器而不是 shm。 对于开发人员指南中使用的管道、我们始终基于 DRM 进行分配、并使用 dmabuf 缓冲区来避免复制。  请浏览 特定 API 和 数据流的代码。

    谢谢、此致、

    Pooja Prajod