This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:qt 创建器中的 gdb 远程调试

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574658/linux-am5728-gdb-remote-debugging-in-qt-creator

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在使用 am5728 EVM 板。
当我使用 CCS 时、我使用非常方便的方法与 gdbserver 一起调试目标上的程序。
现在我正在使用 QtCreator、我找不到有关远程调试的任何信息。
有人可以帮助我在 QtCreator 中配置远程调试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    请查看 指南。 最近在 AM335x 平台上、由于 SIGSEGV、qt 调试被中断、如果 AM572x 平台上也发生此段故障、我们将不得不深入研究该故障、并尝试找出出现此错误的原因。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试启动调试时、会出现分段错误。 结果是否与 AM335x 相同?

    我从这个 主题中了解到、我应该安装 qt libs 进行调试。 但在此  SDK 中找不到 qtbase-dbg_xxx_armv7ahf-none.ipk。 在哪里可以找到这些库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是相同的。 您可以在以下位置找到 qtbase-dbg_xxx_armv7ahf-none.ipk:
    /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtbase/5.6.2 +gitAUTOINC+b4ada3f0d8-r0.arago12.tisdk1/deploy-ipks/armv7ahf-none/