This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:K2E SoC 电源的推荐电容器数量。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574627/66ak2e05-no-of-recommended-caps-for-k2e-soc-power-supplies

器件型号:66AK2E05

您好!

根据 KeyStone II 器件的 K2E 硬件设计指南应用报告(SPRABV0 - 2014年3月)、  

编号 CVDD 电源的建议电容器数量超过200个(约12250 uF)。 这些不是 电容器的使用不切实际。  

电路板外形不允许使用这些大电容器。

此外、K2E EVM 仅提供120号  CVDD 电源的电容器(大约500uF)。 这远远低于建议值。  

那么、让我们知道这一点

1) 1)是否需要为 CVDD 提供12250 uF 的电容?

2) 2)是否有必要按照设计指南中建议的方式提供所需的电容器、或者我们是否可以组合较低的电容器并将其替换为较大的电容器?  

3)我们的电流消耗与 EVM 相同(CVDD 上的电流消耗约为18A)、我们是否可以将 CVDD 电容器与 EVM 相同?

请注意、我们的电路板温度要求为-40°C 至+85°C  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]1)是否需要为 CVDD 提供12250 uF 的电容?[/引用]

    否、应用手册有误。 请参阅66AK2E EVM 原理图:
    www.ti.com/.../tidrgu3.pdf

    [引用] 2)是否有必要按照设计指南中建议的方式提供所需的电容器、或者我们是否可以组合较低的电容器并将其替换为较大的电容器? [/报价]
    再次克隆 EVM 设计。 不能用大电容器替换较低的电容器。

    [引用]3)我们的电流消耗与 EVM 相同(CVDD 上的电流消耗约为18A)、我们是否可以遵循 CVDD 电容器与 EVM 相同?
    是的。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的澄清。 为此、我们将关注 K2E EVM。

    此外、在去耦电容器页面上还有一个部分-
    "添加这些 CAPS 仅用于供应。 可以根据 PI 分析结果更改值"。在该标题下、放置了多个电容器。

    我们是否还应该在电路板上提供这些电容器、或者我们可以忽略这些电容器?

    谢谢、此致
    Tarang Jindal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    电容器要求因设计而异、必须执行电源完整性分析才能为您的设计提出电容器要求。 最好将 EVM 电容作为参考、以便从设计的 PI 分析开始。

    此致、
    SENTHIL