请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好、香榭丽舍
我需要 KeyStone I 的 SGMII 眼图模板信息 请告诉我可以从哪里获得它吗?
此致、
J-Breeze
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我需要 KeyStone I 的 SGMII 眼图模板信息 请告诉我可以从哪里获得它吗?
此致、
J-Breeze
微风、
C6678上使用的 SERDES 宏与 PCIe 相同、PCIe 能够以超过5GBaud 的速率运行。 发送器和接收器中的均衡器有足够的能力以1.25Gbaud 的速率可靠地传输 SGMII 数据。 眼图模板的使用不适合调优、因为它不考虑任何接收器功能。 更好的解决方案是使用可用的 IBIS-AMI 模型。 必须通过 FAE 或销售联系人申请这些文件、因为交付这些文件需要特殊的许可。 然后在 www.ti.com/lit/an/sprabw3/sprabw3.pdf 上与模型用户指南一起使用。 请参阅 位于 www.ti.com/lit/sprabc1的 SERDES 实施指南。 http://www.ti.com/lit/pdf/sprac37上还提供了链接调试应用手册。
Tom