This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:AM335x_EVMSK 上的 Ubuntu

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572621/linux-processor-sdk-am335x-ubuntu-on-am335x_evmsk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我在 AM335x_EVMSK 板上移植了 Ubuntu 16.04 LTS、并且 Ubuntu 桌面环境也正常工作、

但 USB 端口无法正常工作、因此我无法使用 板上的鼠标和键盘。

USB 端口电源也不提供。

如何解决此问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已使用 lsmod 检查驱动程序是否已正确启动?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已检查 lsmod 是否显示任何内容。
    如何为 AM335x_EVMSK 电路板构建 USB 模块,执行该操作的步骤是什么?
    我想加载 USB 的所有功能模块。

    谢谢、此致、
    Ravikiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikiran:

    在内核的源目录中、您可以执行:
    make modules=>在 defconfig 中编译标记为"m"的所有内核模块

    全部制作 =>构建内核映像和模块(在 defconfig 中配置为"m"的驱动程序)。

    然后、您应该复制要在器件文件系统中使用的.ko 文件、并且在引导电路板后、您可以对其进行压缩。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。
    我安装了所有内核模块、现在 USB 端口工作正常。
    USB 大容量存储工作正常、但如果我插入 USB 鼠标、系统将崩溃。
    问题是什么以及如何解决这个问题。

    谢谢、此致、
    Rvaikiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法使用此信息确定问题。 您能更具体一点、并提供一些更详细的问题说明吗?
    也可以附加 dmesg 日志。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我在 AM335X_SK 主板上的 Xubunttu 桌面环境下移植了 Ubuntu 16.04,问题是如果我开始使用鼠标系统时,只发生了鼠标设备故障(键盘、挂起正常工作),并且在系统崩溃后无法获得 dmesg。

    可能是什么问题,如何解决?

    谢谢、此致、
    Ravikiran