This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:如何成功进行 ADC driverlib 调用?

Guru**** 2542370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573909/rtos-cc3200-launchxl-how-to-make-a-successful-adc-driverlib-call

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我一直在尝试成功  调用 driverlib 来使用空 TI-RTOS 项目中的非操作系统示例中的 ADC 示例、但是、我遇到了多个错误、即一些隐式函数调用、然后当 Ii 使用 FreeRTOS 时、返回值时会遇到问题。 我想继续学习 TI-RTOS、您能不能帮助我完成从 TI-RTOS 中的 CC3200获取 ADC 样片所需进行的更改?

谢谢、

德布拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debraj、

    遗憾的是、TI-RTOS 2.16没有为 CC3200提供 ADC 示例。 您必须使用其他示例作为指南从头开始工作。 设计此类示例有多种方法。 如果您能概述您的方法以及您遇到的错误的详细信息、我可以提供更好的帮助。 是构建错误还是运行时错误?

    ~Ramsey