This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:为57xxEVM 构建 SDK - git 克隆 git://... 您是否必须在 git.ti.com 上使用 git://或 https://或 http://是否可以?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574119/linux-tmdsevm572x-building-sdk-for-57xxevm---git-clone-git-do-you-have-to-use-git-or-is-https-or-http-possible-on-git-ti-com

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试使用入门指南中的 SDK 构建说明来获取、配置和构建57xx EVM 的 SDK。

  • 不幸的是,我在公司防火墙后面,git 克隆 git://失败。
  • 此外、我尝试了变通办法(使用网络代理)、但它们都需要了解我的公司代理服务器信息、而我没有这些信息。  
  • 我尝试输入我认为是代理信息、但没有运气。
  • 我无法从虚拟机中手动执行 git 克隆 git://-只有 git 克隆 https://在公司固件之后。
  • 当我将笔记本电脑放在家庭网络上时、我可以执行 git 克隆 git://。
  • 此外、SDK 组件似乎不能通过 https://仅 Git 在 git.ti.com 上提供、因为当我将 git.ti.com/.../ti-linux-kernel.git 插入 Web 浏览器时、我会看到一个空白页面。  

问题

1) 1)我的理解是否正确、即 SDK 组件仅在 git.ti.com 上使用 git://协议、而不是 https//或 http//?  同样、我将执行以下操作:

$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-03.02.00.05-config.txt
$ mkdir downloads
$#您应该已经通过 Web 浏览器下载了 CCS。 假设位置在~/Downloads ("下载")。
$ CP $HOME/Downloads/CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz downloads/
$ touch downloads/CCS6.1.3.00034_linux.tar.gz.do$
CD build
$。 CONF/setenv
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$ machine=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image 

2) 2)是否有任何其他不需要代理服务器信息的变通办法、或者是否有内核产品、文件系统产品、接收器以及通过 https://某处获得的所有其他功能?

3) 3)当我尝试从下面的顶级~/tisdk/build 目录运行 bitbakd 时、您是否看到下面的输出有任何明显的错误?

谢谢!!

Jeff

$ BITBAKE 构建输出- MACHINE=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image

正在加载缓存...完成。
已从依赖关系缓存加载2936个条目。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/homedir/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-core/udev/udev_182.bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version ="1.30.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="am57xx-evm"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2016.10"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:3678d672c9c47a646897286281d4260ac4ace960"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:76381bbc10b93ffc6c014154814872b170b93796"
meta-qt5 ="头:2b1871f0d139dc3caaa779a32a1931409c245a36"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:851a064b53dca3b14dd33eaaaca9573b1a36bf0e"
meta-ti ="头:d8aa76970a0ba48762c631dfd79dbed49222373b"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:9b616ce6d4293387d254f36800389b2910895420"
meta ="标题:28da89a20b70f2bf0c85da6e8af5d94a3b7d76c9"

注:准备 RunQueue
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
注意:运行8818的任务96 (ID:4884、/home/homedir/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-kernel/linux-libc-headers/linux-libc-headers_4.4.bb、D_Fetch)
注意:配方 linux-libc-headers-4.4-r0.arago0:任务 do 获取:已启动
警告:linux-libc-headers-4.4-r0.arago0 do _fetch:无法获取 URL git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsK-linux-4.4.4.y、正在尝试 MI
rrrors (如果可用)
错误:linux-libc-headers-4.4-r0.arago0 do _fetch:fetcher 故障:fetch 命令失败、退出代码128、输出:
正在克隆到裸存储库'/home/homedir/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git……
2017/02/08 16:49:27 SOCAT[18166] E CONNECT (5、AF=2 198.47.29.151:9418、16):连接超时
致命:无法从远程存储库读取。