This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:为什么我不能调用针对 ADC API 的//宏的函数????????????

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571734/rtos-cc3200-launchxl-why-can-i-not-call-funtions-by-the-macros-for-the-adc-api

器件型号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:TI-RTOS

我无法从 empty.c 中调用这些函数  

MAP_ADCTimerEnable (ADC_base);
MAP_ADCChannelEnable (ADC_base、ADC_CH_1);
ulSample = MAP_ADCFIFORead (ADC_base、uChannel);
MAP_ADCChannelDisable (ADC_base、uChannel);

当我检查到"rom_map.h"的链接时、我会看到此错误。

所选文本不能映射到符号名称。

我是否需要手动创建一些缺失的链接????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用这两种方法之一
    适用于 SimpleLink 无线 MCU 的 TI-RTOS 版本 2.1.0.03或
    适用于 CC32xx 版本的 TI-RTOS。 2.16.0.08

    它在任何一个空示例中都不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这是由于裂缝而脱落。 是否仍然有问题? 我能够在 empty.c 中添加"MAP_ADCTimerEnable (ADC_base);" 我必须添加以下内容

    #include
    #include
    #include