This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:"UartFIFOconfiguration"如"UartEcho.c"文件中所示。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573194/starterware-am3352-uartfifoconfiguration-as-present-in-uartecho-c-file

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

-在 Starterware _02_00_01_01中,UartEcho.c 示例。

-您提到的 FIFO 配置时间

   发送 FIFO 空间设置为:56,

   TX 触发电平为8 (64 - 56)

   RX 触发电平为1。

-正如我在程序中发现的、  

0x77、写入 FIFO 控制寄存器。

基于我的理解  

TX 触发器为56个字符。

RX 触发器为16个字符。

-问题:请解释,编程人员提到的上述评论的依据是什么?

- 请说明、

1 - TX 触发电平。

2 - RX 触发电平。
3 - TX 触发级别粒度。

4 - RX 触发级别粒度。

 此致、

Vamsi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FIFO 配置、请参阅19.3.6说明、详细介绍了 FIFO 管理和 DMA 模式。 请阅读 AM335X TRM Rev.M 的第19.4.1节、其中介绍了 UART 编程步骤。

    此致
    Rahul