This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:TMDXEVM3358尺寸

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573657/tmdxevm3358-tmdxevm3358-dimensions

器件型号:TMDXEVM3358

您好!

我正在寻找 TMDXEVM3358的机械尺寸。 我需要电路板的尺寸以及孔和连接器的位置。

您能帮助解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、它们是我们设计文件的一部分、如下所示:
    www.ti.com/.../TMDXEVM3358
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rogerio、但我查看了所有这些内容、其中有设计文件、但没有任何尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    如果您打开 BRD 文件并查看 FAB 层、则会看到孔的尺寸和位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Rogerio