请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSIDK437X 主题中讨论的其他器件: TPIC2810、 AM4379
工具/软件:TI-RTOS
您好-
我的评估板是 TI TMDSIDK437X (http://www.ti.com/tool/tmdsidk437x)。 我只是尝试使用 I2C2外设与板上的 I2C 转 GPIO 设备通信,以便打开一些 LED。
从 I2C0的示例项目开始、该项目与板载 EEPROM 连接–该示例工作正常。 我在转换该代码以与另一台设备通信的尝试中缺少一些内容。
代码构建正常、但在等待传输完成时卡住。 在 SCL 和 SDA 线路上放置一个 SCOP 总是会显示它们被上拉为高电平-完全没有活动。 我可以看到代码正在执行
但我不知道引脚多路复用器是否正确地将引脚配置为 I2C 引脚。 如果有人在此板上使用 I2C2的工作示例、那将会很好。
谢谢。