This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:Linux 下的 HSR

Guru**** 2535540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572318/linux-processor-sdk-am335x-hsr-under-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSSDK-IND-Sitara

工具/软件:Linux

您好!  

我使用 SDK: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335x-EVM-03.02.00.05。
是否有人在 Linux 下使用 HSR?
我n`t 第三方 HSR 器件、但 Net 不支持 Linux-RT HSR 的实现。
Linux-RT 帧的 ET = 0x88FB、Wireshark 写入"格式错误"。
其他 HSR 器件的 ET = 0x892F、Wireshark 成功解析了帧。
Perhapse 在 Linux-RT 版本 IEC-62439-3:2010中、第三方器件使用 IEC-62439-3:2012或更高版本。

提前感谢。
Dmitry