This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713:使用 J3连接器引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572768/tms320c6713-use-of-j3-connector-pin

器件型号:TMS320C6713

McBSP0和 McBSP1用于 A/D 和 D/A  


 McBSP0发送帧同步引脚在 J3连接器中的用途
以及 McBSP0发送时钟的用途。  
 
在 J3中使用计时器  
J3   连接器中的外部中断1、2、3、4、5、6、7是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    EVM 上用于 C6713的 J3连接器是一个扩展连接器、供您使用。 信号未专门指定用途。 有关使用这些信号的更多信息、请参阅 C6713的数据手册。  

    此致、

    Bill