This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:引导 SD 卡上缺少 Uenv.txt 文件

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572897/processor-sdk-am335x-uenv-txt-file-missing-on-boot-sd-card

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

美好的一天!

我正在使用 TI 板(AM335x-EVM)。

我正在尝试缩短启动时间、并遵循 TI Wiki (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training)

但是、我的 SDK 和 u-boot 是最新版本、因此文档不适合我的环境。

为了优化 u-boot 和内核、我必须在 SD 卡中修复 uenv.txt 文件。

但我找不到该文件。 我该怎么做?  

此外、您是否有任何想法来优化新 SDK 的启动时间?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungwoon、您好!

    [引用用户="Seungwoon Lee "]
    为了优化 u-boot 和内核、我必须在 SD 卡中修复 uenv.txt 文件。
    [/报价]
    请参阅 帖子。

    [引用用户="Seungwoon Lee "]
    此外、您是否有任何想法来优化新 SDK 的启动时间?
    [/报价]
    请参阅 帖子。 新 SDK 中引入了一些更改、但方法与此类似。

    此致、
    Kemal