This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:ARM 板的 Ubuntu 编译

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572965/linux-processor-sdk-am335x-ubuntu-compilation-for-arm-boards

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

构建用于 ARM 板的 Ubuntu 的步骤是什么 ??

我使用的是 AM335X_EVM 和 AM335x_EVMSK 电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran、您好!

    您是否想在社区论坛上询问有关 Ubuntu 编译的问题? 我们可以为您提供一般的观点和研究、但我们不能与您一起走在每一步。 此论坛仅支持 TI SDK 分布式版本。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以访问此链接[1]。

    [1] elinux.org/Beagleboard:Ubuntu_On_BeagleBoard_Black

    谢谢、
    Prabhakar LAD