This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713:TMS320C6713

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572728/tms320c6713-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713

请帮助。 我想了解哪个版本的 MATLAB 与 Code Composer Studio (CCS) v6兼容、以便与进行通信
TMS320C6713 DSP 套件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MATLAB 和我们的各种代码生成产品 MATLAB Coder、Simulink Coder、& Embedded Coder 输出 ANSI/ISO C/C++代码、可导入到任何版本的 CCS 中。 这是针对新项目以及任何需要 CCSv6或更高版本的项目的建议工作流程。

    如果您想为 德州仪器 C6000 DSP 使用 Embedded Coder 支持包、它可与 R2014a 至 R2016a 版本配合使用、但从 R2016b 开始已停产、因为该解决方案基于旧技术。 此工作流程仅适用于 CCSv3.3、部分适用于 CCSV4和 CCSV5。 CCSv6不支持该功能。

    有关 MathWorks Embedded Coder (我们用于生成优化和定制代码的最佳工具)的更多信息的链接。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian 的帮助和及时的回应。

    此致