This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB VBUS 感应间隔

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572636/am3352-usb-vbus-sensing-interval

器件型号:AM3352

您好!

我对 AM335x 的 USB VBUS 感应有一些疑问。
我的客户感觉 AM335x USB VBUS 错误已延迟。

因此、我想确认以下内容。
1) 1) 是否存在 VBUS 感应间隔?  如果是、VBUS 的建立时间间隔是多久?
2) 2)当 VBUS 电压低于4.4V 时、变成 VBUS 误差需要多长时间?

此致、
高井雄
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB PHY 将持续监控 VBUS 上的电压、并将状态报告给 USB 控制器。
    2.当 USB 控制器确定其作为主机的角色时、它将把 USBx_DRVVBUS 引脚驱动为高电平来启用外部电源逻辑、以便开始提供所需的5V 电源 (必须为≥4.4V、但为了应对电缆上的压降、建议在4.75V 附近)。 然后、USB2.0控制器将等待 USBx_VBUSIN 的电压变为高电平。 100ms 后、如果看不到 USBx_VBUS 引脚上的电压处于 Vbus 有效范围(>=4.4V)内、则会产生 VBUS 错误中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    是的、我已经知道了。
    我想知道的是 USB 正常运行期间监控 VBUS 的间隔时间。 (不是 VBUS 启动)


    此致、
    高井雄
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB PHY 将持续监控 VBUS 上的电压并将状态报告给 USB 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...当 VBUS 低于4.4V 时,变成 VBUS 误差需要多长时间?
    您有这样的数据吗?


    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塔卡-圣、
    未对该值进行特性描述。 USB PHY 的内部比较器通过 UTMI+总线将 VBUSVALID 的状态直接发送给 USB 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK-SAN:

    感谢你的答复。
    我理解这种情况。 好的、我现在要告诉我的客户。

    此致、
    Taka