This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:卸下 EVM 散热器

Guru**** 2544510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572527/tms320c6678-evm-heatsink-removal

器件型号:TMS320C6678

您好!

我有 TMS320C6678EVM、想要移除散热器以替换为更低的散热器、但似乎散热器与 DSP 芯片粘在一起。

是否有任何安全的方法从 DSP 上卸下散热器?

此致、

星型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stellaris:

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stellaris:

    是使用螺钉安装在电路板上的散热器、如下图所示:

     

    如果是这种情况、则 SoC 和散热器之间很可能只有一个热化合物、因此请尝试稍微扭转它。  

    我还通知硬件团队对此进行了详细说明。  

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星型、

    正如上述文章中提到的 Yordan、散热器已在 EVM 上拧紧。 您需要卸下螺钉并轻轻拧动散热器以将其拉出。 如果它在 DSP 上粘结困难、您可能需要运行一些过程来加热 DSP。 这会熔化胶水/热膏、您可以轻松地拉动散热器。

    此致、
    SENTHIL