This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:此图中底部 NDK 块的功能是什么?

Guru**** 2549670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572497/rtos-tms320c6678-what-function-is-the-bottom-ndk-block-in-this-diagram

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当我阅读 NDK 说明时、底部 NDK (红线内)块对我来说有点令人困惑。 我已经阅读了顶级 NDK 相关描述。 请向我解释一下。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我已通知 NDK 专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以看到 NDK 具有连接到 information.c 和 ndkbenchmark.c 源代码的点线、前者创建信息网页、后者对 TCP/UDP 吞吐量进行基准测试。

    此致、Eric