This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:在哪里可以找到有关在链接器文件中设置6678evm 存储器区域的文档?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572125/ccs-tms320c6678-where-can-i-find-documentation-on-setting-6678evm-memory-region-in-linker-file

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 DDR3、SRAM2、内部 SRAM 等的覆盖范围。有关 TMS320C6678evm 板的信息。 您能给我一个链接吗?

现在、我有了来自 EDMA3样例项目的以下示例代码片段:

存储器

L2SRAM (rwx):org = 0x820000,len = 0x60000
MSMCSRAM (rwx):org = 0xc000000,len = 0x400000
DDR (rwx):org = 0x80000000,len = 0x1ffffffff
L2SRAM_IBL_RESERVED (rwx):org = 0x800000,len = 0x20000

我想了解如何自定义这些设置。


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    请查看以下主题:
    e2e.ti.com/.../529269

    它应该与您的问题相关。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件数据表中提供了该器件可用总地址空间的存储器映射摘要:
    www.ti.com/.../tms320c6678.pdf (存储器映射摘要部分)

    有关链接器命令文件的语法、请参阅 C6000编译器用户指南中的"链接 C/C++代码"一章。

    此致、
    Rahul