This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:将项目迁移到新计算机。 如何更新项目中使用的 TI-RTOS 版本?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572802/rtos-ek-tm4c1294xl-migrating-project-to-a-new-computer-how-to-update-version-of-ti-rtos-used-in-project

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在尝试将项目移动到新计算机。 新计算机正在运行 CCS7、我已安装适用于 Tiva-C 版本2.16.01.14和 XDC 工具版本3.32.01.22的 TI-RTOS。 之前的计算机运行的是某些版本的 CCS6和 TI-RTOS 版本2.14.0.10。 我希望更新用于此项目的 RTOS 版本、以便它可以在新计算机上工作(而无需使用较旧版本的 RTOS)。 但是、我找不到任何方法来解决这个问题。

现在、当我尝试构建项目时、我会收到以下错误/警告。

错误:

  • 产品"com.ti.rtsc.TIRTOStivac" v2.14.0.10当前未安装、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。 TM4C_Receiver TM4C_Receiver 问题

警告:

  • 无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ccs_workspace\workspace_v6_0\TM4C_Receiver)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-arm_15.9.0.sts\include)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的项目路径:未找到包含路径(C:\ti_tirtos_tivac_2_14_00_10\packages/ti\drivers\wi\cc3100\Simplelink)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的项目路径:未找到包含路径(C:\ti_tirtos_tivac_2_14_00_10\packages/ti\drivers\wi\cc3100\Simplelink\include)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti_tirtos_tivac_2_14_00_10\products\NDK_2_24_03_35)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti_tirtos_tivac_2_14_00_10\products\NDK_2_24_03_35\packages/ti\NDK\inc)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti_tirtos_tivac_2_14_00_10\products\NDK_2_24_03_35\packages/ti\NDK\inc\BSD)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题
  • 无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti_tirtos_tivac_2_14_00_10\products\TivaWare_C_Series-2.1.71b)。 TM4C_Receiver 路径入口路径问题

有人有什么建议吗? 如果没有其他方法、我可以使用较旧版本的 RTOS、但我更愿意使用。 此外、我不确定这是否应该在这个论坛或 CCS 论坛中、所以请告诉我是否应该移动它。

谢谢。

-Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够使用新的2.16.01.14 TI-RTOS 产品。

    您的所有错误似乎都是由于尝试使用使用使用 CCSv6和 TI-RTOS 2.14创建的项目而导致的、对这些内容的引用仍然遍布整个文档。 我建议您不要复制该项目、而是在 CCSv7和 TI-RTOS 2.16下重新创建该项目。

    此外、请注意对 workspace_v6_0的引用。 这可能不是您的 CCSv7工作区。

    此致、
    - Rob