This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:VPP 输入问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572415/66ak2h14-vpp-input-question

器件型号:66AK2H14

在 EVM 中、引脚 L22、M21连接到+1.8V、但66ak2h14的文档显示要将这些引脚保持未连接状态。  

EVM 的文档仅在表4.1中将这些引脚描述为+1.8V (保留)。

我们只需验证我们的定制电路板设计。  是否应该连接这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    我们始终建议遵循数据表中的建议。 因此、这些引脚应保持未连接状态。 出于内部测试目的、这些引脚可能已连接到 EVM 中的1.8V。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    EVM 上的 Vpp 引脚已连接、因为我们支持同一 EVM 平台上的安全 K2H 部件。 需要连接 VPP 引脚以允许对电子保险丝中的密钥进行 OTP 编程。

    此致、
    Rahul