This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:C5535使用 DMA 接收 UART、不返回中断。

Guru**** 2034770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572529/ccs-tms320c5535-c5535-using-dma-to-receive-uart-not-return-interrupt

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 DSP/BIOS 配置 HWI_INT8用于 DMA 中断。 - 使用调度程序:DMA_ISR。

配置 UART 和 DMA:  

UartSetup.clkInput = SYSCLK;

状态= SYS_setEBSR (CSL_EBSR_FIELD_PPMODE、CSL_EBSR_PPMODE_1);
assert (status =CSL_Sok);

/*初始化 CSL UART 模块*/
状态= UART_INIT (&UartObj、CSL_UART_INST_0、UART_polled);
assert (status =CSL_Sok);

状态= SYS_setEBSR (CSL_EBSR_FIELD_PPMODE、CSL_EBSR_PPMODE_1);
assert (status =CSL_Sok);

/*已创建句柄*/
UartHandle =(CSL_UartHandle)(&UartObj);

状态= UART_setup (UartHandle、UartSetup);
assert (status =CSL_Sok);

//UART_Test ();

/*为 UART 接收配置 DMA 通道*/
DmaConfig.pingPongMode = CSL_DMA_PING_PON_DISABLE;
DmaConfig.autoMode = CSL_DMA_AUTORELOAD_ENABLE;
DmaConfig.burstLen = CSL_DMA_TXBUST_1WORD;
DmaConfig.trigger = CSL_DMA_EVENT_TRIGGER;
DmaConfig.dmaEvt = CSL_DMA_EVT_UART_RX;
DmaConfig.dmaInt = CSL_DMA_INTERRUPT_ENABLE;
DmaConfig.chanDir = CSL_DMA_READ;
DmaConfig.trfType = CSL_DMA_TRANSIT_IO_MEMORY;
DmaConfig.dataLen =(TRANSASM_RDBUF_SIZE*4);
DmaConfig.srcAddr =(uint32)&(UartHandle->uartRegs->THR);
DmaConfig.destAddr =(uint32) u32UartDmaReadBuf;

DmaRdHandle = CSL_configDmaForUart (&DmaRdChanObj、CSL_DMA_CHAN4);
assert (DmaRdHandle!= NULL);

IRQ_globalDisable();
IRQ_CLEARALL();
IRQ_disableAll();

IRQ_CLEAR (DMA_EVENT);
IRQ_ENABLE (DMA_EVENT);
IRQ_globalEnable();

状态= DMA_START (DmaRdHandle);
assert (status =CSL_Sok);

空 DMA_ISR (空)

CSL_Status 状态;
ifrValue = CSL_sysctrl_regs->DMAIFR;
cSL_sysctrl_regs->DMAIFR |= ifrValue;

程序不返回中断,但我正在使用 DMA 轮询,它是可以的!

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan