This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:防止文件系统损坏

Guru**** 2540810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572173/linux-am5728-prevent-file-system-corruption

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们正在评估 AM5728 SoC。 我们在 AM5728 EVM 上使用 Linux 和 gstreamer。 我们的应用程序编程必须是可更新的、因此相应的文件系统必须是可读/可写的。 我们还需要保存 Linux 的应用程序设置和系统设置。

防止文件系统损坏的最佳方法是什么? 是否需要完全关闭 Linux? 我已经知道重要的因素是磨损矫正、写入高速缓存、日志记录、缓冲电容器/电池... 。  对我们来说、最佳解决方案是在不适当关断的情况下关闭电源。 但系统应始终正确启动。

Arago Linux 如何处理此问题? 我们不想使用缓冲电容器/电池等其他硬件。 我们如何创建一个稳健的系统?

谢谢、祝您愉快

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    [引用]防止文件系统损坏的最佳方法是什么? 是否需要完全关闭 Linux?[/quot]

    是的、最好在 Linux 内核中使用 poweroff 命令、而不是仅关闭电源。 但是、如果您决定直接关闭电源、则系统也应该正常工作、但从长远来看、无法100%保证您不会遇到任何文件系统损坏。

    此致、
    Yordan