This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:在 Vayu 板上使用 NDK 是否无法从 SD 卡引导?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572635/tda2sx-is-it-impossible-to-boot-from-the-sd-card-with-ndk-on-vayu-board

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

我将 vayu 板与 visionSDK2.8配合使用。  

在文件 C 的第617行:\ vision_sdk_ 02_ 08 _ 00 _ 00 \ vision_sdk \ Rules.make
被写入
#启用 NDK 后、FATFS 不能用于 MMCSD 冲突

剂量这意味着使用 Vayu 板上的 NDK 无法从 SD 卡引导?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Vision SDK 专家已在此处发表评论。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    由于使用端口1的引脚多路复用器冲突、这仅适用于 TDA3xx。 但是、如果 TDA3xx 也有必要、我们可以在子板的帮助下同时启用 FATFS 和 NDK。

    对于 TDA2/2ex、您应该能够同时使用 FATFS 和 NDK。