This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAPL138B-EP:从内核访问 PUPD

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572355/linux-omapl138b-ep-pupd-access-from-kernel

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

我需要在引导时激活一些 GPIO 上拉电阻、在内核代码中实现这一点最简单的方法是什么?

Risto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Risto、

    能否指定您使用的 Linux 内核版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    Linux 为3.3.0

    巴西利斯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Risto、

    您可以在 u-boot 或内核中配置 GPIO 的 pinmux 设置。 您可以在链接的文章中找到有关如何执行此操作的详细说明:
    elinux.org/BeagleBoardPinMux

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    茨韦托林

    很抱歉、我找到了该链接中描述的 OMAPL138的属性?? spruh77a 和 sprs5861仅介绍了寄存器 PUPD_ENA 和 PUPD_SEL。 IPU/IPD 寄存器在主题 e2e.ti.com/.../113557中引用、spruvm75e 我找不到???

    在内核引导期间、我打印了 PUPD_ENA (def=0xFFFF.FFFF)和 PUPD_SEL (def=0xC3FF.FFFF)的内容、它们都是默认值、这意味着所有可能的引脚都被上拉。

    BR、Risto