This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:如何为 imx6内核应用补丁和设置 DTS 文件

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571279/linux-wl1831mod-how-to-apply-patches-and-set-dts-file-for-imx6-kernel

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

您好!

         我将 WL1831 WIFI 与 imx6内核版本3.14.52相连。

其中、我将获取此内核的 TI WL1831补丁、我必须为 DTS 进行设置、以及配置文件中应包含哪些配置选项。

如何在 WL1831的 DTS 文件中设置中断引脚。

此致、

Vivek ToL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    请注意、我们仅支持在 TI 器件上运行的 Linux 内核。 IMX6器件不是 TI 产品。
    请咨询相应的供应商支持团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:
    感谢您的回复。

    我从以下位置下载了 ti wl18xx 补丁:-
    Git 克隆 git://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git

    我已经看到许多修补程序按内核版本提供。

    此外、还提供了一些脚本文件。

    我怀疑的是,如果我将这些修补程序应用到我的内核,然后构建内核,那么我是否就足够运行 wifi 和 BT 了?
    或者是否还需要运行 build_wl18xx.sh 脚本?

    请提供指导。

    此致、
    Vivek ToL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于您的器件(imx6)、内核补丁应该足够了。 然后、您应该按照 imx6 SDK 中的指导原则构建内核(我不熟悉它)。

    build_wl18xx.xh 脚本提供了为 TI 器件构建的说明:
    生成-j${processors_number}zImage
    使-j${processors_number}AM335x-evm.dTB
    使-j${processors_number}AM335x-evm-wow.dTB
    使-j${processors_number}AM335x-bone.dtb
    使-j${processors_number}AM335x-bonebblack.dTB
    使-j${processors_number}AM335x-bonebr黑-E14-wl1837.dtb
    make -j${processors_number}AM335x-bonebru-su-audio.dtb
    使-j${processors_number}AM335x-bonebblack-wl1835.dtb
    制作-j${processors_number}个模块

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:
    感谢您的回复。

    我已手动将 TI WL18xx 补丁应用于我的内核版本3.14.52。

    在电路板上引导 Linux 操作系统时。 键入 iconfig 或 iwconfig 后无法获取任何 wlan0接口。

    是否有在 rootfile 系统中进行更改的可用修补程序。

    请提供指导。

    此致、
    Vivek ToL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何修补程序可以在 rootfile 系统中进行更改。


    我不知道。 但您可以创建 init 脚本以启动 wlan0并在启动时进行配置。

    此致、
    Yordan