This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:RTOS:"DSP/BIOS 未定义符号"HWI_xxx"用于 Expression"在为更新的 DSP/BIOS 构建而创建时、我可以快速修复吗?

Guru**** 2548830 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571861/rtos-tms320f28335-rtos-dsp-bios-undefined-symbol-hwi_xxx-used-in-expression-can-i-have-a-quick-fix-while-awating-for-a-newer-dsp-bios-build

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:TI-RTOS

我在中报告了相同的问题:

e2e.ti.com/.../2096493

对于 CCS v6、BIOS 5.42.1.09、编译器 TI v15.12.3.LTS、在.tcf 文件中定义的符号在链接时未在.cmd 文件中找到、但我无法按照引用链接中所述的方式进行修复。 此外、尝试修改自动生成的.h28文件也不会使用、因为每次我构建项目时都会覆盖这些文件。

我正在评估我们产品的 CCS 升级、但遇到了困难。

我不是说 CCS 版本。 是否可以在平均时间内做任何事情来继续发展?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加有问题的示例项目? 请先将其清洁干净、以保持较小的尺寸。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是.project 文件的开头:



       MyProject
       
       
       
       
          
             org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.genmakebuilder
             
             
          
          
             org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ScannerConfigBuilder
             
             
          
       
       
          org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc.xdcNature
          com.ti.ccstudio。core.ccsNature
          org.eclipse.cdt.core.cnature
          org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.managedBuildNature
          org.eclipse.cdt.core.ccNature
          org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ScannerConfigNature
       
       
          
             BIOS
             2.
             虚拟:/虚拟
          

    其余仅为项目资源文件和文件夹。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jperez"]此外,尝试修改自动生成的.h28文件也不会使用,因为每次我构建项目时都会覆盖这些文件。

    引用的链接提到修改 hwi.h28文件、以删除":cflag:"周围的""。  Hwi.h28是自动生成的文件、它是产品的一部分。

    可以这样做吗?  我不希望很快就会有新的 BIOS 5产品。

    此致、

    - Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、Todd

    我终于找到了.H28文件、进行了您指示的更改、并且正在正确编译和链接到末尾

    非常感谢、致以诚挚的问候

    j

    ,进行了更改