This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:回溯日志

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571214/linux-tms320dm368-backtrace-logs

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

大家好、


接收到 SIGSEV 后无法获取回波跟踪日志。 收到 SIGSEV 时是否有方法获取回溯日志。

我使用的是 DVSDK 4.02随附的 Linux 内核2.6.32

谢谢、此致

Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当应用程序尝试访问无效内存时、将生成 SIGSEGV。  您可以添加打印稿并隔离代码段。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔