This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:在内核4.4中配置 RMII

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572492/linux-am3358-configuring-rmii-in-kernel-4-4

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

在 RMII 配置中配置 Linux 内核4.4 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05时遇到问题、我有 founds 说我需要在 内核中修改此文件 arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c、就像 这篇文章一样 、但我似乎找不到这个所谓的文件? 我已经为 RMII 修改了 u-boot、但我一直在内核上。 有什么建议吗?

谢谢、

希思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Heath、

    板级配置文件功能通过内核版本3.x 和4.x 传输到 DTS 请参阅 linux-kernel/arch/arm/boot/dts/中的 DTS 文件 am33xx.dtsi 和 am335x-evm.dts

    此致、
    帕维尔