This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DP83620 Linux 驱动程序

Guru**** 2540080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572507/linux-dp83620-linux-driver

主题中讨论的其他器件:DP83620DP83640

工具/软件:Linux

你好

我在这里有一个问题,我想在 Linux 嵌入式系统中使用"dp83620",但在 Linux 系统中没有驱动程序,我使用了 dp83640驱动程序,它是无用的,

我想问一下如何在 Linux 系统中驱动 dp83620  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下 e2e 主题:
    e2e.ti.com/.../300482

    有关 DP83620的后续问题、请使用我们的以太网论坛。

    此致、
    帕维尔