This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6630K2L:RFSDK 和处理器 SDK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572095/linux-tci6630k2l-rfsdk-and-processor-sdk

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件: RFSDK

工具/软件:Linux

你(们)好

在 TCI6630K2L 文档中和本论坛 中、建议使用最新 的 PROCESSOR-SDK-LINUK-K2L 来开发 Linux 软件、同时我们应使用 RFSDK 在 TCI6630K2L 中运行和配置 DFE。 最新的 RFSDK 版本是否可与(最新的) PROCESSOR-SDK-LINUXL-K2L 配合使用? 我在 RFSDK 文件和文档中看到、我们应该使用特殊的 MCSDK 版本!!?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将其转发给 TCI66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 RFSDK 随附的文档以了解软件安装要求。 RFSDK 仅支持 MCSDK 3.1.2.5或 MCSDK 3.1.4.7。 请注意、TI PHY 软件仅支持 MCSDK 3.1.2.5、因此如果您计划同时使用 TI PHY、则应使用该版本。