请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28069M、 F28M36P63C2
工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试弄清楚如何为 F28069 (LaunchXL-F28069M)准备一个基本的 TI-RTOS 项目。 在 TI-RTOS Workshop 系列4中、它显示了 CCS 新项目能够设置 TI-RTOS 类型的项目模板。 当我尝试创建一个新项目并选择 TMS320F28069作为一个目标时、这些不会显示。 我确实看到了 F28M36P63C2处理器的这些选项、但 Piccolo 系列中没有任何选项。
我看到另一个线程(e2e.ti.com/.../1986377) 看起来像是从 CCS v7恢复到 v6.0.1.00040、而 TI-RTOS v2.10.01.38从我拥有的(2.16.01.14)中恢复。 我很难相信我确实需要一直恢复到 CCS 6.0.1。
真正的问题:对于 LaunchxL-F28069M 板、如何制作基本的 TI-RTOS 项目?
如果我真的必须恢复到 CCS 6.0.1、为什么 CCS v7不支持 Piccolo 处理器系列?
谢谢