This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6746:有关使用不带 DDR 存储器的 TI-RTOS 的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572195/rtos-tms320c6746-question-about-using-ti-rtos-without-ddr-memory

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我有一个简单的问题

我使用的是 TMS320C6746、我还想使用 TI-RTOS

使用 TI-RTOS 是否需要 DDR 存储器?

最恰当的考虑

杨万雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="wanseung yang"]使用 TI-RTOS 是否需要 DDR 内存?

    不可以、您可以将所有代码和数据放入 L1和 L2内部存储器中。  这可能需要减小 这些存储器中已配置的缓存大小。

    此致、

    - Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob

    感谢您的快速响应

    此致、
    杨万雄