This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:CCS Debug 中是否存在"Thread" View?

Guru**** 2076710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571676/ccs-tms320c6657-is-there-a-thread-view-in-ccs-debug

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS Debug 透视图中、是否有用于调试多线程应用的"Thread"视图?

我目前正在代码中使用 SYS/BIOS POSIX Pthread、我想查看每个单独线程的活动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个版本的 SYS/BIOS?

    每个 pthread 实际上都是一个 SYS/BIOS 任务。 视您使用的版本而定,ROV->Task 中的版本可能稍有不同。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS/BIOS 6.46
    我刚尝试加载 ROV、负载似乎卡住了。 我还尝试按照建议创建一个空的.json 文件、但没有成功。 我稍后将尝试解决它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您发现无法打开 ROV、请打开新主题。