This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:来自 starware 的 IPC 不适用于 TI RTOS

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571327/rtos-ipc-from-startware-did-not-work-for-ti-rtos

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

从软件到与 OMAP-L138上的 ARM 内核通信、我一直使用 IPC、但工作正常。 现在我需要在 DSP 内核上使用 TI RTOS、但 IPC 似乎不再工作。 是否有人知道 stareware 中的 IPC 是否可与 TI RTOS 配合使用?

提前感谢!

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    starterware 中的 IPC 仅在非操作系统环境中受支持、而在 TI RTOS 用例中不受 TI RTOS 支持、所有中断均由操作系统管理。 不支持此用例。

    我们为 OMAPL138提供了单独的 SYSLINK/IPC 组件、支持 ARM/Linux 和 DSP/RTOS 用例。

    此致、
    Rahul