请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
尊敬的。
我曾使用图像传感器 OV7251单色 VGA 和100 FPS 的 am5718 cal.c。
我将在 cal.c 上选择数据格式、如所示
fourcc = V4L2_PI_FMT_SBGGR10、 166 代码 = MEASE_BUS_FMT_SBGGR10_1x10、 167.depth = 16、 168 }、{ 169 fourcc = V4L2_PI_FMT_SGBRG10、 170 代码 = MEASE_BUS_FMT_SGBRG10_1x10、 171.depth = 16、 172 }、{ 173 fourcc = V4L2_PI_FMT_SGRBG10、 174 代码 = MEASE_BUS_FMT_SGRBG10_1x10、 175.depth = 16、 176 }、{ 177 fourcc = V4L2_PI_FMT_SRGGB10、 178 代码 = MEASE_BUS_FMT_SRGGB10_1x10、
哪种数据格式正确? 对于 OV7251单色 VGA 和100 FPS?
此致
IB Kim