This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Bitbake 生成错误

Guru**** 2547270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572345/linux-am5728-bitbake-build-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试为 am5728 (Phytech-AM57xx)构建 Linux 包、但遇到错误。

当我运行"MACHINE=am57xx-phycore-RDK bitbake Arago-core-tisdk-image"命令时

我遇到以下错误:

错误:nativesdk-qtbase-5.6.0+gitAUTOINC+cec15a89d0-r0 do_compile:oe_runmake 失败
错误:nativesdk-qtbase-5.6.0+gitAUTOINC+cec15a89d0-r0 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-qtbase/5.6.0 +gitAUTOINC+cec15a89d0-r0/temp/log.do_compile.15714)
错误:故障日志文件存储在:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-nativesdk-arago-linux/nativesdk-qtbase/5.6.0 +gitAUTOINC+cec15a89d0-r0/temp/log.do_compile.15714中

但是、我过去曾解决过其他错误、现在我被阻止了。

请告诉我可以做些什么来避免这种情况、因为我找不到并链接了在线下载缺失的软件包、并通过创建.done 文件复制到下载目录。

提前感谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系 PHYTEC 获取有关此方面的支持。 此论坛仅支持 TI 分布式处理器 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢您的回复。
    我知道、由于定制电路板支持包、您不知道它的修改。
    但事实是、我尝试在乌本图2016上构建 Yocto、而问题是在尝试安装 qt 时引起的、我认为 phytech 没有太多关系?

    无论如何、我都在与 phytech 支持部门保持联系。

    如果您能对此有任何想法、请提前表示感谢?

    此致、

    -Vaibhav