This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:CVDD AVS 电源模块选择

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571956/66ak2e05-cvdd-avs-power-module-selection

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件:TPS544B20

您好、先生、

我们希望将 TPS544B20用于 K2E SoC CVDD 电源设计。

但该 IC 仅支持 PMBus AVS 实现。  

请告诉我、是否有关于 K2E SoC 的 PMBus AVS 实现的应用手册。  

如果有相同的应用手册、请提供链接。  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    请参阅以下链接、了解 K2E 器件的 PMBus AVS 实现。

    www.ti.com/.../tidua86.pdf

    www.ti.com/.../tiduag0.pdf

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢 您提供应用手册。  

    这些应用手册介绍了使用 PMBus 实现 AVS 的硬件。  

    是否有任何可用的应用手册提供有关用于 AVS 实现的 PMBus 软件侧的信息。  

    上电时、未配置 SoC、则 SoC 将如何计算"VOUT_COMMANT"值并将该计算值提供给 PMBus。  

    请帮助我理解这一概念。  

    此外、我们在设计中不使用 BMC 部分、因此、是否可以使用 PMBus 接口设置 AVS 电源? 如果是、如何操作? 请回答。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal