This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TDA 3x 平台中使用 OpenCV 库

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572067/using-opencv-libraries-in-tda-3x-platform

您好!

  我将 VISION SDK 2.11用于 TDA 3x。 我注意到 ti_components/algorith_codecs/OpenCV 中提供了一个开放 CV 库。 我在 Windows 平台上使用 VISION SDK。 我想使用这些

我的 ALG 插件中的 OpenCV 函数。  

请告诉我如何在我的 ALG 插件中使用这些库。 我找不到任何与此相关的文档。

此致、

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neel、

    正如一条评论-在 VISION SDK 发行说明中提到的"对于 OpenCV 和 OpenCL、这是具有有限测试(Alpha 质量)的初始版本。" 此外还提到、OpenCV 使用案例经验证后仅适用于 TDA2xx。

    OpenCV 专家将收到有关您的问题的帮助通知、并在此处提供更多详细信息。

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    正如 Lucy 提到的、OpenCV 用例仅在 TDA2xx 上进行了测试。

    这是因为由于性能原因、OpenCV 是针对 ARM A15进行交叉编译的。

    此外、通过使用 OpenCL 从 ARM A15上卸载到 DSP、可以加速很少的 OpenCV 功能。

    您可以在"ti_components/algorith_codecs/OpenCV"文件夹中的文档中找到所有这些信息。


    谢谢和 Rgds

    Suriya Narayanan L