工具/软件:Linux
尊敬的 e2e 社区:
我使用的是最新的处理器 SDK 和 AM5728板
我创建了一个 gstreamer 管道、使用共享存储器作为接收器、创建了 RTP 数据包、并使用了 AM5728的 IP 地址、如下所示
打开第一个终端:
-->GS-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1! 视频/x-raw、宽=640、高=480、帧速率=10/1、格式=YUY2! shmsink socket-path=/tmp/foo2 sync-true wait-for connection=false shm-size=10000000
打开第二个端子:
--> gst-launch-1.0 shmsrc socket-path=/tmp/foo2! 视频/x-raw、宽=640、高=480、帧速率=25/1、格式=YUY2! jpegenc! 很棒的酒店! udpsink 主机=192.168.2.207端口=5200
下面是我的 OpenCV 计划:
#include
使用命名空间 cv;
使用命名空间 std;
#include
#include
#include
int main()
{
VideoCapture camera0 ("rtp://192.168.2.207:5200/?action=stream (RTP://192.168.2.207:5200/?操作=流);
while (camera0.isOped()){
MAT 帧0;
camera0 >> frame0;
imshow ("video0"、frame0);
int c = waitKey (1);
if (27 == char (c)) break;
}
返回0;
}
我得到以下错误:
OpenCV 错误:未指定错误(GStreamer:您的 gstreamer 安装缺少所需的插件
)、文件/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+b4f54ac48c-r0.tisdk7/git/modules/videio/src/cap_gstreamer.cpp、行1692
在抛出'CV::异常'实例后调用终止
什么(): /home/gtbldadm/processor-sdk-linux-krogoth-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+b4f54ac48c-r0.tisdk7/git/modules/video/src/CAP_gstreamer.cpp:1692:错误:(-2) Gstreamer:您的 gstreamer 安装缺少所需的插件
功能处理能力
已中止(转储内核)
您能帮助解决上述问题吗?
谢谢、
Siddartha