This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:关于 CTS 上的中断

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571607/dm3725-regarding-interrupt-on-cts

器件型号:DM3725

您好!

我正在针对具有 WiLink-8芯片的 BT 在 DM3725上实施 eHFILL 协议。
现在,我想了解,如果我想中断 UART-2的 CTS 引脚,那么该过程是什么?
如果我将 CTS 引脚配置为 GPIO、然后尝试在该引脚上配置中断、那么可以执行的步骤是什么。
以上两种情况之间的主要区别是什么

此致、
Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    没有必要将 CTS 引脚配置为 GPIO 以接收中断、因为在这种情况下、它不能用作 uart2_CTS。
    您应该使用 uart2_CTS 引脚上的多路复用 GPIO 来捕获事件。 整个过程在 AM/DM37x 多媒体设备技术参考手册的第19.3.2.3节中进行了说明、网址为:
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    另请参阅第19.3.2.1节"中断"。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev,

    感谢您提供相关信息。
    我已经介绍了您在上述评论中提到的部分。
    我理解其中的几个要点、但从实施角度来看、我不知道如何开始。
    需要从您的一侧获得更多的方向。

    在第19.3.2.3节中有一个名为"注意"的小窗口、在该段中提到"请参阅第25章"通用接口"以了解有关此机制的完整说明"。
    您能告诉我在实现过程中必须查看哪个部分吗?

    其次、如果我不想使用 uart2_CTS 引脚上的多路复用 GPIO、只想使用 UART_CTS 引脚上的中断、那么这是什么过程、使用较旧版本的会有什么缺点。

    此致、
    Abhi