This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:观测时钟引脚

Guru**** 2554000 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572000/66ak2h14-observation-clock-pins

器件型号:66AK2H14

在 EVM 设计中、其将以下引脚映射到观测时钟的测试点、但66AK2h14文档(SPRS866E)指出这些引脚是保留的、应保持未连接状态。  是否有任何原因不像 EVM 那样将这些器件连接到定制板上的测试点?  如果我们能够在这些测试点的时钟处进行探测、则会使使用寿命变得更加轻松。

  • A24 - DRR3APLLOBSCLKN
  • B24 - DDR3APLLOBSCLKP
  • AP39 - DRR3BPLLOBSCLKN
  • AP38 - DRR3BPLLOBSCLKP
  • D38 - TETRISPLLOBSCLKN
  • C38 - TETRISPLLOBSCLKP
  • AM4 - COREPLLOBSCLKN
  • AN4 - COREPLLOBSCLKP
  • AT34 - PAPLLOBSCLKN
  • AU34 - PAPLLOBSCLKP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    是的、在 EVM 上、这些焊球连接到测试点。 但是、如果您看一下 EVM 技术参考手册表3.27:EVM 板测试点、您会发现所有这些测试点都标记为保留。

    例如:
    A24 <->TP46 ->保留
    B24 <->TP47 ->保留
    AP38 <->TP53 -->保留

    因此、EVM 基本上符合数据手册中的建议。

    此致、
    Yordan