This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BeagleBoard XM:LAN9514过热

Guru**** 2552240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572175/beagleboard-xm-lan9514-overheating

你(们)好

我是 Beagle board XM 用户、业余爱好者。  

我下载了 Ubuntu 并按照下一页中的说明开始使用

http://elinux.org/BeagleBoardUbuntu#BeagleBoard_xM

每当我运行简单 TCP 客户端程序时,LAN9514 IC 过热。

在此之前、我简单地将 GPIO 连接到试验电路板、该试验电路板包含控制 LED 开/关的简单晶体管开关。I 短接两个电路板的 GND

P17 GND 引脚短接至试验电路板 GND 引脚。 我们在试验电路板中使用5V。

IC LAN9514是否损坏? 过热是否相同? 我是否需要更换 IC?  

谢谢

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BeagleBoard XM 是一个社区项目。 它在 www.beagleboard.org 上受支持。 请询问。